MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

MIRAIZUKURI - tworzymy przyszłość

Rosnąca popularność kierunków technicznych i rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów stawiają przed firmami nowe wyzwania. Mitsubishi Electric wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując studentom inżynierii innowacyjny program MIRAIZUKURI.

MIRAIZUKURI to długofalowa współpraca z uczelniami technicznymi w Europie Środkowo-Wschodniej, której celem jest kształcenie nowego pokolenia inżynierów gotowych do podjęcia wyzwań współczesnego rynku pracy.

Słowo miraizukuri pochodzi od dwóch japońskich terminów, mirai oznaczającego przyszłość i zukuri oznaczającego budować/tworzyć. Logo programu Miraizukuri przedstawia trzy diamenty Mitsubishi Electric oraz czwarty diament, symbolizujący studentów uczelni.

Wspieramy szkolnictwo wyższe w zakresie inżynierii

Mitsubishi Electric stawia na rozwój młodego pokolenia inżynierów. Poprzez ścisłą współpracę z wydziałami inżynierskimi uczelni technicznych, zapewniamy wysokie standardy edukacji w dziedzinie automatyki przemysłowej i robotyki. Wierzymy, że praktyczne doświadczenie i wysokiej jakości kształcenie są kluczem do sukcesu zawodowego. 

Dostarczamy produkty Mitsubishi Electric do laboratoriów uniwersyteckich, oferując studentom inżynierii oraz przyszłym partnerom biznesowym nie tylko możliwość praktycznego doskonalenia, ale także wprowadzenie ich w świat zaawansowanej technologii Mitsubishi Electric.

Praktyki, które otwierają drzwi do kariery

Dzięki praktykom na naszych urządzeniach młodzi ludzie mogą zdobyć doświadczenie w obsłudze najnowocześniejszych elementów automatyki przemysłowej i robotów przemysłowych, a jednocześnie, jeśli zechcą kontynuować karierę w automatyce przemysłowej w Mitsubishi Electric, będą bogatsi o wiedzę z zakresu pracy na rodzimych urządzeniach.

Zapewnienie studentom dostępu do modułu szkoleniowego Mitsubishi Electric ma również znaczenie dla promocji marki jako przyjaznej studentom.

Showroom 4.0: centrum automatyki w Balicach pod Krakowem

W ramach programu MIRAIZUKURI gościmy w naszym centrum pokazowym Showroom 4.0 setki studentów i uczniów z całego regionu Europy Środkowo Wschodniej. To właśnie w tym miejscu odwiedzający mogą zobaczyć i poznać naszą filozofię e-F@ctory – która jest odpowiedzią na trendy związane z przemysłem 4.0.

W centrum znajdują się interaktywne stanowiska demonstracyjne które zainteresują każdego kto interesuje się automatyką przemysłową. Stanowisko z „tańczącymi” robotami czy linia produkcyjna w bardzo prosty i efektowny sposób inspirują każdego gościa naszego centrum. Natomiast „Control Room” to miejsce gdzie każdy może zobaczyć jak ważnym aspektem w dzisiejszych czasach jest zbieranie danych, ich odpowiedni dobór oraz analiza w której pomagają zaawansowane systemy predykcyjne i prewencyjne, systemy Scada i szyte na miarę rozwiązania do monitoringu.

To wszystko czeka na odwiedzających nasze centrum Showroom 4.0 w Balicach pod Krakowem do którego gorąco zapraszamy.