MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
AI

Jak szybciej wykrywać błędy w kontroli jakości?

14.04.20253 minut czytania

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie produkcji zapewnienie spójnej kontroli jakości jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Tradycyjne metody inspekcji wizualnej często nie nadążają za tempem nowoczesnych linii produkcyjnych, jednocześnie zmagając się z utrzymaniem dokładności. Mitsubishi Electric zmienia zasady gry dzięki systemowi MELSOFT VIXIO — zaawansowanemu, a jednocześnie prostemu w obsłudze rozwiązaniu, które integruje sztuczną inteligencję (AI) i automatyzację, znacząco zwiększając wydajność i niezawodność kontroli jakości.

Nowa era inspekcji wizualnej

Inspekcja wizualna jest podstawą kontroli jakości od momentu wprowadzenia projektorów optycznych w latach 20. XX wieku. Jednak rosnące tempo produkcji i braki kadrowe uwidoczniły ograniczenia tradycyjnych metod. Ryzyko nadmiernego wykrywania lub błędów wynikających z czynnika ludzkiego sprawiło, że wdrożenie inteligentnych, zautomatyzowanych rozwiązań stało się koniecznością.

MELSOFT VIXIO skutecznie odpowiada na te wyzwania, oferując kompleksowy system inspekcji wizualnej, który nie wymaga zaawansowanej wiedzy programistycznej, dzięki czemu jest dostępny dla szerokiego grona specjalistów produkcji.

Wyjście poza tradycyjne ramy

Co wyróżnia MELSOFT VIXIO? Przede wszystkim zdolność do precyzyjnych i szybkich inspekcji powierzchni we współpracy z zewnętrznymi sensorami obrazu. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, które bazują tylko na regułach lub wyłącznie na AI, MELSOFT VIXIO łączy oba podejścia. To hybrydowe rozwiązanie znacząco ogranicza liczbę fałszywych alarmów i błędów w wykrywaniu usterek, zapewniając najwyższą dokładność.

Potęga uczenia AI

Przeprowadź wstępną kontrolę z wykorzystaniem AI

Dotychczas skuteczna kontrola jakości wymagała ogromnych bibliotek zdjęć wadliwych produktów. MELSOFT VIXIO eliminuje tę barierę, tworząc dokładne modele na podstawie zaledwie kilku obrazów referencyjnych. Dzięki temu czas wdrożenia znacząco się skraca, a efektywność procesu rośnie.

Zaawansowane algorytmy adaptacyjne pozwalają systemowi dostosować się do różnych scenariuszy kontroli, co czyni go uniwersalnym narzędziem dla wielu branż — od motoryzacji po elektronikę.

Analiza w czasie rzeczywistym i płynna integracja

Jednym z największych atutów MELSOFT VIXIO jest jego elastyczność. System umożliwia inspekcję w czasie rzeczywistym poprzez bezpośrednie połączenie kamer z PLC (Programowalnymi Sterownikami Logiki), zapewniając natychmiastową analizę. Alternatywnie dane mogą być przechowywane do późniejszego przeglądu, umożliwiając monitorowanie trendów i podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych.

Dzięki temu podejściu AI przejmuje podstawową selekcję, a operatorzy zajmują się tylko weryfikacją przypadków oznaczonych jako potencjalne defekty. Pozwala to znacząco odciążyć pracowników i zwiększyć wydajność.

Zwiększona możliwość śledzenia i zarządzania danymi

MELSOFT VIXIO umożliwia pełne śledzenie wyników inspekcji poprzez ich powiązanie z danymi produkcyjnymi w scentralizowanych systemach sterowania. Dzięki temu producenci mogą łatwiej wyciągać wnioski, wizualizować kluczowe trendy i nieustannie udoskonalać procesy jakościowe. Rozbudowane możliwości zarządzania danymi pomagają wykrywać powtarzające się błędy, minimalizować wady i usprawniać produkcję.

Praktyczne zastosowanie i korzyści

W praktyce MELSOFT VIXIO przynosi wymierne korzyści. System potrafi wykrywać zmiany koloru, ciała obce czy wykonywać inspekcje pod różnymi kątami, co czyni go nieocenionym narzędziem dla producentów. Dodatkowo proces podwójnego sprawdzania, łączący uczenie maszynowe z weryfikacją ludzką, zapewnia wysoką dokładność bez utraty tempa produkcji.

Takie podejście pozwala zwiększyć zarówno efektywność, jak i precyzję kontroli jakości, a także ograniczyć niepotrzebne odpady. Dzięki temu operatorzy skupiają się jedynie na produktach potencjalnie wadliwych, co przekłada się na lepsze zarządzanie zasobami i niższe koszty operacyjne.

Łatwa implementacja i gotowość na Przemysł 4.0

MELSOFT VIXIO zaprojektowano z myślą o łatwej integracji z istniejącymi systemami produkcyjnymi. Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że konfiguracja i obsługa inspekcji nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. System jest również w pełni zgodny z ideą Przemysłu 4.0, dostarczając inteligentne, oparte na danych podejście do kontroli jakości.

Przyszłość automatycznej kontroli jakości

Wraz z rozwojem sektora produkcyjnego rośnie zapotrzebowanie na niezawodne, zautomatyzowane systemy inspekcji. MELSOFT VIXIO to ważny krok naprzód – łączy zaawansowane możliwości AI z praktyczną użytecznością.

Dzięki ciągłemu uczeniu się system pozwoli producentom nadążać za zmieniającymi się wymaganiami produkcyjnymi, zapewniając stałą dokładność i efektywność. Jego zdolność do adaptacji czyni go kluczowym elementem nowoczesnych inteligentnych fabryk.

Poprzez redukcję nadmiernego wykrywania, usprawnienie procesów inspekcji i dostarczanie kompleksowej analizy danych, MELSOFT VIXIO wyznacza nowy standard automatycznej kontroli jakości.

Wypróbuj MELSOFT VIXIO już dziś

Chcesz samodzielnie przekonać się, jak MELSOFT VIXIO może odmienić Twoje procesy kontroli jakości? 

Zarejestruj się na 30-dniowy bezpłatny okres próbny: Wypróbuj

Spodobał Ci się ten artykuł? Odkryj więcej inspirujących treści w najnowszym wydaniu magazynu The Art of Manufacturing Monozukuri: Przeczytaj tutaj


Podobne artykuły


Tematy

AI