MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Food & Beverage / CPG

Kompleksowa automatyzacja dla przemysłu mleczarskiego: jak Mitsubishi Electric i AMC kształtują nowoczesne linie produkcyjne

27.06.20255 minut czytania

Norweski przemysł mleczarski cieszy się międzynarodowym uznaniem dzięki wysokim standardom higieny, precyzji i wydajności. W obliczu surowych regulacji i rosnącego zapotrzebowania na automatyzację, wiodące firmy, takie jak AMC AS oraz Mitsubishi Electric, odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań. Ich współpraca, trwająca już ponad 25 lat, wciąż na nowo definiuje budowę maszyn i automatyzację, zapewniając płynność produkcji oraz zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności.

Budowanie doskonałości: rola AMC i Mitsubishi Electric w produkcji mleczarskiej

Firma AMC AS, czołowy norweski producent maszyn, od 2001 roku specjalizuje się w liniach automatyzacyjnych dla branży spożywczej i napojów. Obecnie AMC dostarcza rozwiązania dla 90% norweskich producentów mleczarskich, obsługując także klientów w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jednym z kluczowych partnerów AMC jest Tine SA – największy producent nabiału w Norwegii, eksportujący swoje produkty do ponad 20 krajów, w tym USA, Wielkiej Brytanii i Australii.

Sukces automatyzacji w mleczarstwie zależy od zastosowania nowoczesnych technologii. Tu do gry wchodzi Mitsubishi Electric, oferując precyzyjne serwonapędy, falowniki i komponenty automatyzacji, które zapewniają wydajność, niezawodność i elastyczną integrację z różnorodnymi systemami sterowania.

Dlaczego Mitsubishi Electric? Niezawodność, precyzja i integracja

Rozwiązania Mitsubishi Electric cieszą się uznaniem za niezawodność i elastyczność. W ramach ostatniego projektu realizowanego przez AMC dla Tine SA, firma dostarczyła:

  • 88 przekształtników i 96 falowników
  • Wzmacniacze serwo MR-J4 z protokołem Ethernet/IP
  • Serwosilniki HG-KR
  • Przetwornice częstotliwości FR-F i FR-E wspierające komunikację Ethernet/IP

Jedną z kluczowych zalet technologii Mitsubishi Electric jest możliwość integracji z wieloma protokołami komunikacyjnymi, takimi jak CC-Link IE/TSN, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT, Modbus czy SSCNET. Umożliwia to płynne przejścia między różnymi systemami, zwiększając efektywność operacyjną i minimalizując przestoje.

Ćwierć wieku zaufania: partnerstwo Mitsubishi Electric i AMC

Budowa maszyn to złożony proces wymagający głębokiej wiedzy z zakresu automatyki, inżynierii oraz praktycznych potrzeb przemysłu. Od ponad 25 lat Mitsubishi Electric i AMC wspólnie opracowują zaawansowane rozwiązania dla norweskiego przemysłu mleczarskiego.

Anders Svendby
, inżynier sprzedaży w Mitsubishi Electric Norway i przyszły Country Manager, podkreśla znaczenie tej współpracy:

„W Mitsubishi Electric Factory Automation współpracujemy z Haraldem Halsem i zespołem AMC od ponad dwóch dekad. Nasze produkty ewoluowały, ale nasze zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań klasy premium, bezproblemowej integracji i indywidualnego podejścia pozostaje niezmienne.”

Ta długoletnia relacja potwierdza, jak zaufanie i kompetencje technologiczne wpływają na osiąganie przemysłowej doskonałości.

Kolejny krok: automatyzacja wspierana przez AI

Wraz z szybkim rozwojem automatyki, kolejnym logicznym krokiem w budowie maszyn mleczarskich jest sztuczna inteligencja (AI). Mitsubishi Electric już teraz wdraża analitykę opartą na AI oraz funkcje IIoT, aby:

  • optymalizować wydajność produkcji,
  • monitorować pracę maszyn w czasie rzeczywistym,
  • oraz ulepszać działania predykcyjne w zakresie konserwacji.


„AI staje się integralną częścią automatyki. Możliwość analizowania ogromnych ilości danych i zwiększania efektywności operacyjnej to kolejny krok dla Mitsubishi Electric”
– dodaje Anders Svendby.

Budowniczy maszyn: bohaterowie innowacji przemysłowej

Budowniczowie maszyn odgrywają kluczową rolę w innowacjach przemysłowych, łącząc wiedzę inżynierską z głębokim zrozumieniem procesów produkcyjnych. Muszą brać pod uwagę wiele czynników – od logistyki surowców po pakowanie i kontrolę jakości. To dzięki nim produkty spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa żywności, ustalone m.in. przez FDA (USA), EFSA (UE) czy FSANZ (Australia/Nowa Zelandia).

Dla AMC i Mitsubishi Electric oznacza to ciągłe wyprzedzanie oczekiwań rynku, gwarantowanie niezawodności oraz wdrażanie nowych technologii wspierających efektywność i zrównoważony rozwój w produkcji mleczarskiej.

Partnerstwo, które kształtuje przyszłość automatyzacji w mleczarstwie

Partnerstwo Mitsubishi Electric i AMC to dowód na siłę współpracy i innowacji technologicznych. Wraz z dalszym rozwojem branży mleczarskiej, zaawansowane systemy automatyzacji, bezproblemowa integracja i procesy oparte na AI będą odgrywać coraz większą rolę.

Dzięki połączonej ekspertyzie Mitsubishi Electric i AMC nie tylko nadążają za trendami przemysłowymi – oni je wyznaczają.

Obejrzyj case study


Podobne artykuły


Tematy

Food & Beverage / CPG